シェフラーのシュヴァインフルト工場で本運転を開始した、世界で最も大きく強力な、最新の大型軸受試験設備「Astraios」。(左から)シュヴァインフルト市長Sebastian Remelé氏、シェフラーグループパートナーのゲオルク F. W. シェフラーとマリア-エリザベス・シェフラー、試験設備の設計・建造プロジェクトマネージャーReinhold Korn、シェフラーAGのCEOユルゲン M. ガイジンガー博士、欧州議会議員Anja Weissgerber博士、Windreich AG技術担当Heiko Roß、シェフラーグループインダストリアル製品開発責任者 Arbogast Grunau博士。
開発期間を短縮し、風力タービンの設計プロセスの信頼性を向上:この大型軸受試験設備では、風力発電アプリケーションなどに使用される最大15トン、最長3.5メートルまでの大型軸受を、包括的なシミュレーションプログラムを使って、実際と同じ条件下で試験できます。
風力タービンで発生する実際の荷重とモーメントを発生させる4基のラジアル油圧シリンダと4基のアキシアル油圧シリンダ(写真右側)。ラジアルシリンダはロータハブとロータブレードの重量をシミュレートし、アキシアルシリンダは風荷重を発生させます。
シェフラージャパン株式会社
〒221-0031
横浜市神奈川区新浦島町一丁目1 番地32
ニューステージ横浜
広報
マネージャー
岩瀬 富美子
Tel. +81 45 274-8250
Fax +81 45 274-8221
2012-02-23 | 000-003-356 JP-JA
シェフラージャパン株式会社, 東京
シェフラーFAGのシュヴァインフルト工場にある大型軸受試験設備「ASTRAIOS」が、「発想の国ドイツにおける365の名所」コンテストで賞を獲得し、「2012年の選抜名所」の1つに選ばれました。ドイツという国をブランドとして前面に押し出した「発想の国ドイツ」構想は、ドイツ連邦政府とドイツ産業連盟(BDI)が連邦政府大統領の指揮の下、主導するイニシアティブで、毎年ドイツの未来の発展に大きく貢献する優秀なプロジェクトやアイデアを365件選んで表彰するものです。2012年の受賞者に名を連ねたシェフラーは、新しい大型軸受試験設備「ASTRAIOS」で、ドイツのイノベーション能力を支えています。受賞式典は、2012年11月7日にシュヴァインフルトで開催されます。
「今回の受賞は、シェフラーの優れた革新力を示す新たな証拠であり、ここシュヴァインフルトの開発拠点に設置した新しい大型軸受試験設備への投資を通じて、シェフラーが再生可能エネルギーの開発にいかに大きく貢献しているかを示すものです」と、シェフラーグループインダストリアルの製品開発責任者Arbogast Grunau博士は述べています。シェフラーはまた、「選抜名所」に選ばれただけでなく、「環境」のカテゴリーでも連邦レベルの受賞者にノミネートされました。最終的には、365の「選抜名所」の中から各カテゴリーで1つずつ連邦レベルの最優秀賞受賞者が選ばれます。これらの名所は、アイデアおよびプロジェクトの優れた競争力とドイツの革新力を内外に大きくアピールするものです。この連邦レベルのカテゴリー別最優秀賞には「2012年の選抜名所」から 18の名所が追加ノミネートされており、選考結果は2012年9月に発表されます。
再生可能エネルギー開発推進への投資
昨年11月、シェフラーは、世界で最も大きく強力な、最新の大型軸受試験設備「ASTRAIOS」の本運転を開始しました。この試験設備では、風力発電アプリケーションなどに使用される最大15トン、最長3.5メートルまでの大型軸受を、包括的なシミュレーションプログラムを使って、実際と同じ条件下で試験できます。これはつまり、シェフラーが、風力タービンの開発期間の短縮、設計プロセスの信頼性の向上、風力タービンのコスト効果および安全性の向上に大きく貢献できるということです。再生可能エネルギーの開発推進のため、シェフラーはシュヴァインフルトにある同社の開発拠点に約700万ユーロという多額の資金を投じ、この大型軸受試験設備を設置しました。
新しい試験設備は主に、数メガワット級の風力タービンのロータ軸受支持部のテストに使われる予定です。システム全体、影響を及ぼす各要因、および風力タービンのドライブトレインの相互関係の理解がさらに深まり、軸受の摩擦の低減、設計の安全性の向上が期待されます。さらに、テストにより、風力タービンの運転および保守、最適な隣接構造などに関する情報、アドバイスを得ることができます。試験設備は、ギリシャ神話に登場する4人の風の神の父タイタンにちなみ、「Astraios」と名付けられています。
社会の全分野に及ぶ革新
科学者、企業の取締役、ジャーナリスト、政治家など各分野のエキスパートで構成される選考委員が、環境カテゴリーで、2000を超えるエントリーの中から「ASTRAIOS」を受賞候補に選びました。環境のほかには、教育、社会、文化、経済、科学のカテゴリーがあります。365の名所に選ばれたプロジェクト/アイデアは、未来の重要なトレンドを反映したものであり、ドイツの優れた革新の文化を示すものです。「選抜名所」は、社会のあらゆる分野で、切迫した時代のニーズに対して信頼できる答えを提供するものです。