Schaeffler Group USA Inc. · USA

 
 
 
 
 
 
Press Office

Press Media

Large-size bearing test stand Astraios

The four radial and four axial hydraulic cylinders (right-hand side of the picture), which generate the real loads and moments that occur in a wind turbine. The radial cylinders simulate the weight of a rotor hub with rotor blades while the axial cylinders generate the wind loads.

Linked press releases

Language:
 
[
]
 
 
2011-11-23 | Schaeffler AG, SCHWEINFURT | 000-003-228 DE-DE

Schaeffler nimmt Großlagerprüfstand „Astraios“ in Betrieb

Meilenstein für Windkraftanlagen

 
2011-11-23 | Schaeffler AG, SCHWEINFURT | 000-003-229 DE-EN

Schaeffler puts “Astraios” large-size bearing test stand into operation

Milestone for Wind Turbines

 
2012-02-16 | Schaeffler AG, SCHWEINFURT | 000-003-344 DE-DE

Schaeffler in Schweinfurt ist Ausgewählter Ort im Land der Ideen

Großlagerprüfstand ASTRAIOS ist Preisträger im Wettbewerb „365 Orte im Land der Ideen 2012“ – Auch als Bundessieger in der Kategorie „Umwelt“ nominiert

 
2012-02-16 | 舍弗勒贸易(上海)有限公司, 施韦因富特 | 000-003-350 CN-ZH

舍弗勒ASTRAIOS试验平台获选德国代表性地标

大尺寸轴承试验平台ASTRAIOS荣获“2012思想之国365地标”并在联邦层面荣获环境类别奖项

 
2012-02-23 | シェフラージャパン株式会社, 東京 | 000-003-356 JP-JA

シェフラーのシュヴァインフルト工場が発想の国ドイツの名所に

シェフラーの大型軸受試験設備「ASTRAIOS」が「発想の国ドイツにおける2012年の365 の名所」コンテストで賞を獲得 – あわせて「環境」カテゴリーで連邦レベル最優秀賞にもノミネート

 
2012-03-06 | Schaeffler France SAS, SCHWEINFURT | 000-003-367 FR-FR

Schaeffler à Schweinfurt : lieu de prédilection au pays des idées

Le banc d’essai ASTRAIOS pour les roulements de grande dimension est un lauréat du concours « 365 lieux au pays des idées 2012 » – il est également nommé dans le catégorie « Environnement »

 
2012-03-16 | Schaeffler Slovensko, spol. s.r.o., KYSUCKE NOVE MESTO | 000-003-376 SK-SK

Skúšobná stanica pre veľkorozmerové ložiská

 
2012-06-21 | Schaeffler Vietnam Co., Ltd, Biên Hòa | 000-003-526 VN-VI

Schaeffler đưa trung tâm thử nghiệm vòng bi cỡ lớn “Astraios” vào hoạt động

CỘT MỐC TRONG CÔNG NGHIỆP TUABIN GIÓ

 
2011-11-28 | SCHAEFFLER ITALIA S.R.L., MOMO | 000-003-594 IT-IT

Il Gruppo Schaeffler mette in funzione “Astraios”, il banco prova per cuscinetti di grandi dimensioni

Una pietra miliare nella progettazione delle turbine eoliche

 
2012-02-16 | SCHAEFFLER ITALIA S.R.L., MOMO | 000-003-595 IT-IT

La sede Schaeffler di Schweinfurt è tra le aziende scelte nella Terra delle Idee

Il banco prova per cuscinetti di grandi dimensioni ASTRAIOS è tra i vincitori del concorso/premio ”365 aziende selezionate nella Terra delle Idee 2012”– è stato inoltre decretato vincitore della categoria “Ambiente” a livello nazionale

 
 
[
]