Druckluft wird oft als vierter Hilfsstoff bezeichnet. Sie ist zwar nicht so allgegenwärtig wie Elektrizität, Benzin und Gas, spielt aber dennoch eine grundlegende Rolle in der modernen Welt. Der Hauptunterschied ist, dass der Nutzer die Druckluft selbst erzeugt. Die Bedeutung der Druckluft wird oft unterschätzt. Sie ist jedoch in den meisten modernen Produktionsprozessen, angefangen von der allgemeinen Industrie, über Offshore-Anwendungen, ölfreie Anwendungen, der Baubranche, Hochdruck-Schifffahrtsanwendungen bis hin zur Gaskompression, unverzichtbar. Viele Produkte könnten heute ohne Druckluft nicht hergestellt werden. Druckluft steht mit einem Anteil von etwa 10% der Gesamtenergie, die in der modernen Industriewelt genutzt wird, zur Verfügung.
Da so viele Anwendungsbereiche von der Druckluft abhängig sind, müssen die Kompressoren nicht nur die Luft bis zu einem bestimmten Druck in einer bestimmten effektiven Liefermenge komprimieren, sondern auch in der richtigen Qualität bereitstellen. Zur Erzeugung der Druckluft in richtiger Güte und zur Gewähr einer dauerhaften Verfügbarkeit ist neben einem Kompressor zusätzlich eine entsprechende Schwingungs- und Prozessüberwachung erforderlich. FAG Industrial Services (F’IS), das Serviceunternehmen der Schaeffler Gruppe, verfügt auf diesem Gebiet über langjährige Erfahrung.
Publisher: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Compressed air is often described as the fourth utility. Although not as ubiquitous as electricity, petrol and gas, it plays a fundamental part in the modern world. The main difference is that users generate their own air. The importance of compressed air is often overlooked, but in reality it plays a vital part in most modern manufacturing processes, from general industry, with offshore applications and oil-free applications, to the building industry, with highpressure shipping applications, through to gas compression. Most products we use today simply could not be made without compressed air. Compressed air accounts for about 10% of the global energy used in industry today.
As so many applications in different environments are dependent on compressed air, the compressors not only have to compress the air to a specific pressure and at a defined, effective rate, they also have to deliver air of the right quality. In order to generate compressed air of the right quality and to guarantee continuous availability, appropriate vibration and process monitoring is required in addition to the compressor.
Publisher: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
压缩空气通常被看作为第四大资源。尽管不像电、汽油和天然气那么普遍存在,但它在现代社会中依然扮演非常重要的角色。主要的不同在于使用者可以制造他们自己需要的压缩空气。压缩空气的重要性常常被忽略,但是实际上它在现代的加工制造过程中扮演至关重要的角色,从通用工业中的海上应用和无油应用到建筑工业中的通过气压实现的高压输送应用。如果没有压缩空气,我们使用的大部分产品将不能够像现在一样简单生产。在 当今工业中,压缩空气约占全球能源的10 %。
由于在不同环境中如此多的应用依赖压缩空气,压缩机不仅要把空气以一定的流量压缩到指定压力,而且它还要使输送空气满足一定的质量。为了保证压缩空气满足一定的质量且 持续的气流,除了压缩机之外还需要适当的振动和状态监测仪器。FAG工业服务 (F’IS) ,是舍弗勒集团的服务公司,在这个领域有着长期的经验。
Publisher: Schaeffler Holding (China) Co., Ltd. - Schaeffler Group Regional Headquarters Greater China